This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:颁发证书

Guru**** 2534790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1087128/cc3100-issue-with-certificates

部件号:CC3100
“线程 :CC3200”中讨论的其它部件

大家好,

我正在考虑更改我的 CC3100连接的证书。 为此,我已开始检查 由 ISRG Root X1签署的服务器证书。 在我的 CC3100上设置根证书并使用 ISRG 根 X1签署服务器证书后,我 遇到了连接问题-没有任何 TI 密码可以建立安全连接(通过 TLS 1.2)。 我收到了两种类型的错误-340和-155。  是的,我尝试了上 一个 SP (2.14.0.0)。

起初,我认为这个问题与签名算法有关- ISRG Root X1是 sha256RSA (在我的常规工作中,我使用 sha1RSA 签名证书)。  但当我尝试使用安全 TI.com 时,我发现您正在使用 DigiCertst 的 sha256RSA,我可以连接到 TI.com (尽管并非所有密码都成功)。  
当我将 DigiCertst 与 ISRG Root X1进行比较时,唯一有意义的区别是 RSA 公钥(ISRG Root X1的大小为4096)。  请在此处确认公钥大小是否是限制因素?

如果是,是否有方法让4096 PK 大小的证书与 CC3100配合使用。

如果没有,请提供建议。

此致,

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3100支持最大尺寸为2048b 的 RSA 密钥。

    要支持更多内容,您可以在主机上通过非安全 CC3100插槽使用 TLS 堆栈(例如 mbedTLS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kobi,

    是否有任何支持4096 PK 规模的证书的计划?

    谢谢

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我们没有更新 CC3100/CC3200的计划。

    它受 CC3x20/CC3x35支持。