This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] wl18xx:在主线Linux中支持WPA3

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1090639/wl18xx-wpa3-support-in-a-mainline-linux

您好,

最新的wl18xx版本R 8.8 是为4.19 .x内核制作的。 同时,我们的目标是5.18 .x 是否计划新版本?

根据changelog [1],需要大量修补程序才能使WPA3和网状网络运行。 某些修补程序已处于上游状态,首先应用了一个[2],然后再恢复。 您可以在此处找到相关讨论[3]。 如果我将修补程序应用到5.17 内核,我仍然会遇到此问题。

由于wlcore的内核驱动程序仍处于孤立状态,您能否了解一下此问题并帮助上行处理mesh和WPA3支持? 我最感兴趣的是WPA3支持。

[1] https://software-dl.ti.com/ecs/WiLink8/R8_8/change_log_R8_8.html

[2] https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/build-utilites/tree/patches/kernel_patches/4.19 .38/0007-adding-support-to-IGTK-key-AES-CMAC128-in-wlcore.patch ?h=r 8.8

[3] http://archive.lwn.net:8080/linux-wireless/87imd4ldjf.fsf@codeaurora.org/T/#t

谢谢。

此致,

Yegor