请使用 端口号443将CC3200连接到AWSIOT核心的示例代码
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我建议您看看这些线程:
每一个都提供了有关在CC3200上连接AWS IoT的信息, 但同时请注意,如果是针对新项目,建议使用 第2代或第3代设备(CC3220 或CC3235),因为有一个单独的插件,更易于使用和开发: SIMPLELINK-SDK-plugin-for AWSIOT
此致,
杰西
杰西,
我正在进行将现场当前设备迁移到AWS IOT云的项目。我们现在不能更换处理器。我的问题是,如何使用CC3200将AWS IOT核心与端口号443而非8883连接起来。
我了解的是,我们需要在套接字连接期间启用ALPN,以便在443上与AWS IOT核心通信。但我在CC3200 SDK中没有看到对ALPN (应用层协议协商)的任何支持。能否确认如何将ALPN 与CC3200 SDK配合使用?
您好,
查看CC3200 SDK和某些以前的线程(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/66.71万/rtos-cc3200-cc3200-support-for-application-layer-protocol-negotiation-alpn)3200) ALPN3200 ALPN在CC3200中不受支持,但在CC3220和CC3235中部分受支持。 您可以使用外部TLS堆栈启用它。
此致,
杰西