This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CCS无法检测CC3200 launchxl套件

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220S, CC3220SF, CC3235S, CC3235SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1099247/cc3200-cc3200-launchxl-kit-cannot-be-detect-by-ccs

部件号:CC3200
主题中讨论的其他部件: CC3220SCC3220SFCC3235SCC3235SF

您好,

我尝试了不同版本的CCS,并安装了最新的CC3200 SDK。 但是,CCS无法找到 CC3200 launchxl套件。 请提供帮助吗?

此致,

Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jones:

    1. 插入启动板时是否看到任何错误代码或消息?
    2. 您是否在设备管理器下看到设备的COM端口?
    3. 主板是否配置如您在以下链接的入门指南中所见: https://www.ti.com/lit/ug/swru376e/swru376e.pdf?ts=1651861171446&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#page=6&zoom=100,0276
    4. 您是否尝试使用不同的USB电缆?
    5. 您是否在其他PC上尝试过?

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    1. 未显示错误代码。 但当我  
    2. 是的。 我可以在设备管理器中看到名为“CC3200LP Dual Port”的com端口
    3. 是的
    4. 已尝试。 结果相同。
    5. 已尝试。 结果相同。

    事实上,当我使用资源管理器时,找不到cc3200启动板的任何选项。 仅显示“软件->示例->开发工具”  

    1. CC3220S LaunchPad
    2. CC3220SF LaunchPad
    3. CC3235S LaunchPad
    4. CC3235SF LaunchPad

    可以选择的最旧CC32xx 00.17 是2.40 .。 但是,CC3200似乎需要较低版本的SDK。 所以我想知道CCS如何使用cc3200启动板。

    此致,

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jones:

    未3200未显示3200显示错误407.5433万错误代码407.5433万代码。 但当我 

    我认为你上面的第一点可能被切断了。 您是否可以添加有关插入启动板时看到的错误代码或消息的任何详细信息?

    3200 detect-by-ccs/4075433#4075433"]</s>407.5433万 407.5433万

    可以选择的最旧CC32xx 00.17 是2.40 .。 但是,CC3200似乎需要较低版本的SDK。 所以我想知道CCS如何使用cc3200启动板。

    [/引述]

    CC32xx SDK适用于我们的第2代和第3代设备。 CC3200是第1代。 您可以在以下网址下载CC3200 SDK和Service Pack: https://www.ti.com/tool/download/CC3200SDK

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jesse:

    很抱歉造成的混乱。  "但当我"是多余的。 我已经完成了我想评论的内容。

    用于下载SDK。 我已经下载并安装了它。 IDE呢? 似乎 无法检测到我安装了CC3200 SDK,也无法使用CCS启动cc3200的示例项目。  

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jones:

    安装CC3200 SDK之后,您可以通过单击“项目”-->“导入CCS项目...”将示例从SDK导入到CCS中,浏览到安装CC3200的文件夹,然后单击“选择文件夹”。 选择要导入的项目,然后单击“完成”将其导入CCS。 然后,您可以生成并调试项目。 例如,我刚刚用"盲"示例项目测试了这个问题。

    此致,

    杰西