This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:无线电工具 TX 问题

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1126795/cc3130-radiotool-tx-issue

器件型号:CC3130

你(们)好

我已经集成了无线电工具.c、并且进行了一些修改。 但是、我似乎卡在 sl_socket 中。在这里、我获得错误代码-72

rxSocket = sl_Socket (sl_AF_RF)(eOverrideCCA==1? sl_sock_raw:sl_sock_DGRAM)、eChannel);
if (rxSocket < 0)

返回 RADIO_TOOL_ERROR_TX_Creating_RAW_SOCKET;

您是否知道该错误为什么会持续出现?

我将函数 RadioStartTX(...) 与参数一起使用:

也在 eOverrideCCA = 0时尝试

我确实添加 了 RetVal = sl_WlanSetMode (Role_P2P);

BR

Jørgen 总线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jørgen、

    根据错误代码:

    #define SL_ERROR_BSD_CONNECTION_PENDING                                 (-72L)  /* Transceiver - Device is connected, disconnect first to open transceiver */

    我想您不能在 P2P 模式下使用 SL_AF_RF 套接字。 我认为您应该处于 STA 未连接模式。 确保您没有使用"自动连接"连接策略设置连接配置文件。

    1月