This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:从 HTTPS 服务器下载文件失败

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1125080/cc3235modsf-file-download-fails-from-https-server

器件型号:CC3235MODSF

您好!

这是我们的基本硬件/SDK 设置

  •  CC3235MODSF 通过 UART 连接到主机处理器、并通过 AT 命令进行控制。  
  • 我们使用的是 AT 命令:AT+HttpReadResBody=0、0、768\r\n
  • simplelink_cc32xx_sdk 4_10_00_07对示例项目的最小更改

我们正在尝试从自己的服务器下载3297928字节的文件。  该文件是一个简单的二进制/十六进制文件、用于更新主机处理器、因此从服务器下载时、它会通过 UART 以块形式发送。  我们有几个不同的端点用于服务器测试和分段、它们都是 http。  此时、所有测试和分段服务器都可以正常工作、文件将完全下载。  但是、我们的生产服务器是 https (TLSv1.2)、在生产环境中、下载始终失败。

https 连接似乎已建立、下载开始。 但是、在下载过程中、它在某个点失败。  有时、它在1%时会非常快地失败、而在其他时间、它会达到10%或更高。

Wireshark 捕获会显示许多 TCPZeroWindow ACK、最后模块会发出 FIN、ACK 消息、此时下载停止。

如何安全地共享 Wireshark 捕获?  故障排除的后续步骤是什么? 由于正常的 http 传输工作且 https 不工作、这是否是一个延迟问题?  

感谢您的任何帮助或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我个人还没有使用 AT 命令库、而是直接调用 API。

    首先、由于 TCP 窗口指示0 (我假设在客户端、请验证)、这意味着数据包到达网络堆栈并保持、直到主机将其拉取。 将窗口降至0意味着主机无法足够快地提取这些数据包。 由于它在非安全版本上运行良好、因此可能是主机由于某种原因而卡住。 您是否能够调试主机侧以指示它是否卡住以及具体位置?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。  在本例中、CC32350MODSF 是下载文件的客户端。  TCP 接收窗口会很快填充、然后客户端会发送 TCP Zero 窗口。  这种情况在整个下载过程中经常发生。  下面是下载失败前 Wireshark 捕获的快照:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我的想法。

    作为快速检查、对于非安全 HTTP、它看起来是什么样的? 窗口是否也会下降到0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,您能否给我显示与 TCP SYN 的初始握手的屏幕截图? 我想查看设备的 MSS 和初始窗口是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 http 进行测试时、下载成功完成、窗口也会下降到0、但一个有趣的观察结果是窗口大小保持相对较小(<7300)、而使用 https 时、窗口大小有时会跳至14600、因为它恰好在故障发生前发生。  我在整个下载过程中绘制了两个窗口的大小图形:

    下面是 TCP SYN 屏幕截图、MSS 是1460、客户端(CC3235)公布的初始接收窗口是33580。  在前12个段之后、该窗口大小下降得很快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供所有信息。 对于 HTTP 类型、窗口也降至0是合理的。 同样、这与主机拉电阻不够快相关。 AT 命令可能会更慢、因为它通过相对较慢的 UART 连接到另一个发送命令的处理器。 连接两个处理器的 UART 的速度是多少?

    窗口以33580开头的事实是、NWP 在池中具有所有23个可用缓冲区(每个缓冲区为1460)、当它降为零且主机开始拉取时、它会以1460字节的分辨率增加。 在 HTTPS 中、它分配10、而在 HTTP 中、它分配的较少。 我不认为这是吸烟枪所在的地方。

    我可以尝试查看一下、看看在涉及安全与非安全的情况下、我是否可以看到不同的过程/流程。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我有一些有关确切故障模式的新信息。  我们的主机控制器在 UART 接口上发送和接收 AT 命令、即超时。  我在 UART 接口上捕获了流量、当 WiFi 模块发生故障时、似乎没有响应超过250ms、通常它在2ms 内以768字节进行响应、但当它没有响应超过200ms 时、我们的主机控制器会进入错误状态。

    简而言之,WiFi 模块似乎响应了 httppreadresponse,但有时它比预期的要长得多。  我们仍然存在一个主要问题、即我们无法在现场的这些单元上对固件进行 OTA、因此我仍想了解此延迟的原因、以及是否有任何方法可以减少服务器端的此延迟。

    此外、如果这种偶尔的延迟是预期行为、您可以提供最坏的情况吗?  主机控制器应等待多长时间、直至设置错误条件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管主机控制器超时时间比平常稍长(只要由于某种原因而未被卡住)、但我不希望它中断 TCP 连接。 您是否在非安全 TCP 连接中看到类似的行为? 您使用什么设置进行 UART 连接?

    此时最好的方法可能是获取 NWP 日志、并希望看到可能导致根本原因的结果。 您是否熟悉此过程?  您可以在我们的 NWP 程序员指南中找到该过程、 请参阅。 SWRU455第20章。 请告诉我是否清楚。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UART 波特率为115200、未使用硬件流控制。  为了明确此行为、请执行以下操作:

    • 主机每200ms 发送一次 httppreadResponse 消息
    • 如果主机在200ms 内未看到 WiFi 模块的响应、则假设连接已断开并发送一个 httpdisconnect

    因此、如果主机只是等待 WiFi 模块响应的时间更长、我认为 TCP 连接仍然可以。  我们现在将对此进行测试。  不过,我的问题仍然是,造成这种延迟的时间比预期的要长,以及我们预期的最长延迟是多少,要硬编码超时时间。

    此外、我们也熟悉启用 NWP 日志的过程、但我们很难使用新 SDK 构建电路板并对其进行编程: e2e.ti.com/.../4150279

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、最好至少验证您是否在超时超过200mSec 时未断开与主机的连接、并测试您是否能够完成下载。 由于预期超时取决于对等设备、网络拥塞和延迟以及其他因素、因此很难分辨预期超时是多少。 由于 TCP 在重新传输阶段的时间分辨率本质上是~100mSec、因此200mSec 对我来说似乎很低。 此外、根据定义、安全连接还涉及更长的解密。

    最后、我将在接下来的2周内离开、因此我将从我的团队中指派一位人员在我外出时进行填写。

    此致、

    Shlomi