This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:Energia 示例代码未运行

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1124702/cc3220s-launchxl-energia-sample-code-not-running

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3220S

大家好 、团队、

我尝试在 Project -> New Energia Sketch -> Built-In Examples -> 01.Basics -> Blink.ino 下加载 CCS Cloud

按下"Run"按钮后、工程编译和编译时没有错误、但我收到此错误:

运行失败
项目没有目标类型

可以帮帮我吗?

谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    但是、我尽量尽力提供帮助、E2E 论坛相关主题中不支持 Energia -> https://e2e.ti.com。。。。。  

    建议咨询43OH 论坛、但我不确定它是否已存在、因为我无法加载它。 但是、我能够将闪烁示例刷写到 CC3220S Launchpad 中、并且工作正常。 在旧版 Cloud CCS 中创建新 Energia 项目时、请确保选择正确的器件。

    作为一个附带问题、您使用 Energia 和传统 CCS 云版本的任何特定原因?

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rogelio、谢谢! 我使用 Chrome 作为浏览器、并切换到 Edge、这使其在安装 TIcloudAgent-Bridge 和-Application 后正常工作。  

    请使用哪种浏览器?  

    作为一名模拟技术人员,我更喜欢 Energia,因为它的使用更加方便(对我来说;-)我希望“新 Energia Sketch”按钮将停留在 CCS 云上! 借助 CCS 云、可以调试 Energia 代码 、如果使用本地 Energia 工具、则无法调试 Energia 代码。

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您能正常工作。 我个人使用了铬合金、但我已经安装了桥、我认为这是问题的根源。

    一切都很棒

    Rogelio