请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODASF 大家好。
使用引脚49和50的 GPIO 中断时出现问题。
我还在6个引脚上使用断路器、但这两个引脚存在问题。 在我停止调试后、电路板无法从中断中退出。
即使它在中断中启动、如下所示。

接下来是引脚配置:


我尝试了不同的板、出现了相同的问题。
我尝试了使用 GPIO 中断的不同方法、并且一直使用它所连接的这个引脚。
其他引脚的相同代码和配置工作良好。
这不是硬件上的东西、因为我检查了一下、工作正常。 (我在差分板上使用了万用表)

如果我断开电源、代码将正常运行、直到按下这两个引脚。
任何帮助都得到了很好的接受。
此致。