This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:CC3235在 WiFi 6网络上是否正常工作

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1119260/cc3235modas-will-the-cc3235-work-ok-on-wifi-6-networks

器件型号:CC3235MODAS

我们的一些客户现在正在使用'WiFi 6'网络、并询问我们基于 CC3235MODAS 的产品是否正常工作。

我们应该说什么?

此外、是否正在管道中对 CC3235进行任何固件更新、以允许 WiFi 6交互?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    CC3235不支持 Wifi 6、CC3235上没有支持 Wifi 6的计划固件更新。 但是、设备仍然能够连接和发送数据包、只是没有任何 Wifi 6功能。

    您担心的具体 Wifi 5功能是否会在 WiFi 6网络上无法正常工作?

    此致、

    Rogelio