This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WiLink8™︎ Calibrator Tool "set TX Power"命令

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1117766/wl1837mod-wilink8-calibrator-tool-set-tx-power-command

器件型号:WL1837MOD

我使用 WiLink8校准工具

https://www.ti.com/lit/ug/swru562/swru562.pdf?ts=1657643672356&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我对"Set TX Power"命令感到困惑。 更具体地说、"天线"参数。 我尝试将允许的天线值与 WL1837MOD WIFI 模块上的实际引脚相对应。  

如果我将天线参数设置为1、测试信号将应用于哪个 WL1837MOD 引脚? 我假设 RF_ANT1 (pin32)。 同样、如果我将天线参数设置为2、则测试信号将施加到哪个 WL1837MOD 引脚? 我将再次假设 RF_ANT2 (引脚18)。 因为实际行为看起来相反。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    下面是 RTTT 用户指南第10页的内容。

    请注意、BG1进入 RF_ANT2、BG2进入 RF_ANT1。 这就是将天线参数设置为1时看到 RF_ANT2 TX 的原因。

    BR、