This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:SPI 高达50MHz

Guru**** 2393005 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1111750/cc3135-spi-up-to-50-mhz

器件型号:CC3135

大家好、

是否有与 CC3135类似的 WiFi 器件可在 SPI 主机接口中达到高达50MHz 的速度?

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、SimpleLink Wi-Fi 系列并非专为高吞吐量而设计。

    什么是用例?