请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODASF 主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF
根据我们的一些其他问题、我们显然需要能够使用我们的定制硬件(而不是 launchpad)调试嵌入式 CC3235ModSF 中的代码(通过 J-tag)。 我们可以通过.05"接头访问 Wifi J-Tag 信号。 对于要使用的 J-tag 仿真器有什么建议? 与 CCS 兼容的东西?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据我们的一些其他问题、我们显然需要能够使用我们的定制硬件(而不是 launchpad)调试嵌入式 CC3235ModSF 中的代码(通过 J-tag)。 我们可以通过.05"接头访问 Wifi J-Tag 信号。 对于要使用的 J-tag 仿真器有什么建议? 与 CCS 兼容的东西?
您好、Wayne、
通常、TI 建议使用 XDS110调试器、这是我们所有 Launchpad 和 EVM 上使用的调试器。 这可通过 独立探针提供、或者如果您正在寻找适用于较少器件的更简单解决方案、则可以使用我们的 LaunchPad 板载 XDS110。
有关使用我们的 LaunchPad 调试器的更多信息、请参阅第 2.4节中的用户指南。
最棒的
Ryan