This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:CC3235SF - WPA3

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1105538/launchxl-cc3235sf-cc3235sf---wpa3

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

大家好、团队、

我正在寻找与您的产品 CC3235SF 相关的一些支持。 使用 WPA3连接到 WiFi 是否需要对*.syscfg 进行任何特殊配置/更改? 我测试了所有安全类型、并按预期连接到 AP、但 WPA3有问题。 我是否必须使用超过此行的内容?
param.Type = SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA3

AP 已正确配置-使用不同的设备进行测试、这些设备可以毫无问题地连接到 AP。

此致。

Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    您在器件内部使用了什么 ServicePack? 请注意、ServicePack 添加了 WPA3支持。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atur、

    JAN D 在这里是正确的- Service Pack 添加了 WPA3支持。 如需更多信息、 请点击此处

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的快速回答。  是的、更新到新的 Service Pack 解决了我的问题。