This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 JavaScript 和 HTML 将二进制数据转换为可理解的格式、绘制图并另存为文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1129380/cc3220sf-launchxl-convert-binary-data-to-understandable-format-plot-and-save-as-file-using-javascript-and-html

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

我正在使用 CC3220SF_launchpad HTTP 服务器从现场获取数据。

示例 电流传感器

Uint16_t sensorData[64]={645,745,842,931,1011,1080,1138,1185,1222,1250,1270,1283,1290,1290,1283,1269,1247,1220,1188,1152,1114,1077,1041,1006,973,941,908,874,835,793,747,697,645,594,544,498,456,417,382,350,318,285,250,214,176,139,103,71,43,22,8,1,1,8,21,41,69,106,153,211,280,360,449,546}

我正尝试将这些数据作为请求的响应直接发送、如下所示–

int32_t dataGetCallback(uint8_t requestIdx, uint8_t *argcCallback, uint8_t **argvCallback, SlNetAppRequest_t *netAppRequest)
{
    char *pPayload;
    uint16_t metadataLen;
    int32_t retVal;

    metadataLen = prepareGetMetadata(0, 128, HttpContentTypeList_ApplicationOctecStream);
    sl_NetAppSend (netAppRequest->Handle, metadataLen, gMetadataBuffer, (SL_NETAPP_REQUEST_RESPONSE_FLAGS_CONTINUATION | SL_NETAPP_REQUEST_RESPONSE_FLAGS_METADATA));
    
    pPayload = (char *)&sensorData;
    sl_NetAppSend (netAppRequest->Handle,128,(unsigned char*)pPayload, 0); /* mark as last segment */


    return 0;
}

 

(以上示例位于 c 程序中的服务器上)

作为 Ajax 调用(javascript)响应接收的数据随后存储在 HTTP 客户端(任何台式机或笔记本电脑)的变量中。 当我看到响应主体时,数据如下所示,我无法解释--

我想在 Web 浏览器中绘制这些数据、并将这些数据另存为逗号(、)分隔的整数值。 是否有人建议如何转换/处理这些数据以获取整数格式数组并保存为 javascript 和 HTML?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题似乎与 cc3220无关、并且不适合这个论坛、因为它更多地是有关绘图的 javascript / html 问题。 但问题似乎在于、您的有效负载指向 uint16数组、因此数据被错误地读取为8位的无符号字符、并且(从您的图片中)对其进行了非常错误的解释。 遗憾的是、该论坛更多地用于调试器件和软件、而不是用于数据转换。

    此致、

    Rogelio