请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODSF 主题中讨论的其他器件:CC3235SF
我正在使用 LAUNCH_CC3235SF 板并下载 AT 命令的示例项目。 它确实会被下载、我可以在串行终端上看到应用横幅。 但是、当我给出 AT 命令时、大多数命令都使用 一些错误消息进行答复、例如错误:过程命令、-2050 (对于 AT+WlanConnect=SSID)、securitytype、securitykey、、、、、命令。 对于给定的错误代码、不清楚问题到底是什么。 我参考文档 SWRU534D - SimpleLink Wifi AT Commands 用户指南。 是否有人可以帮助说明这些错误代码?
谢谢、
Pradeep