This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-认证:需要更新 QDID 69887 &放大器;用于 BT 认证的 QDID 69886

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1120896/wl18xx-certification-require-updated-qdid-69887-qdid-69886-for-bt-certification

器件型号:WL18XX-认证
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MODWL1837WL1831MOD

您好!

我们正在尝试通过产品蓝牙认证、我们正在使用 Variscite 的 VAR-SOM-MX6单板计算机、该计算机同时使用单频带 WL1831MOD、WL1835MOD 和双频带  WL1837。

硬件 QDID (156961、156966)是最新的、但软件 QDID (69886、69887)已过期、我已搜索论坛、发现几年前一些用户也遇到了此问题、但解决方案仍在审查中、是否有新发布的 QDID 用于软件。 请帮助、我们正处于产品生产的关键时刻、如果此问题未得到解决、我们将无法发货。

哪些 QDID 替代了69886和69887?

QDID 156961

https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/116230

QDID 156966

https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/116235

QDID 69886

https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/23811

QDID 69887

https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/23810

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、我无法在蓝牙论坛中发布它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavani、

    我明天会回答。

    最棒的

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavani、

    您正在参考旧版 Bluetopia 软件 QDID。 以下是新的:

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我公司的某个人建议配置文件子系统- QDID  185918也可用于此目的、对吗?

    https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/151321

    您能不能给我指一下 Bluetopia 蓝牙堆栈(TI-Bluetopia-Profile2)的下载

    谢谢

    Bhavani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavani、

    QDID  185918实际上用于 TI - Bluetopia 配置文件子系统3。 我们正在将其上传到 TI.com。 您使用的是哪种硬件平台? 由于这是 WL8、您是否计划使用 BluetopiaPM?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我们使用的是 Variscite VAR-SOM-MX6中的 SOM 模块、它附带两种型号的蓝牙模块   

    1. WL1831MOD、WL1835MOD 标记为 WL18MODGB。

    2. 标记为 WL18MODGI 的 WL1837双频带版本模块

    我们计划在 BluetopiaPM 的 QDID 尚未过期时使用它、QDID 185918似乎处于活动状态、因此我们正在尝试使用它。

    此外、

    1.您能告诉我该堆栈何时上传到 TI 上吗?

    2.现在是否可以访问它

    3.您是否还能将我指向 Bluetopia Profile2下载。

    谢谢

    Bhavani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavani、

    1.堆栈应在8月底前上传到 TI.com。

    2.不

    3、当前(和未来)堆栈的链接 在这里

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您是否有将堆栈上载到您提供的链接的确切日期?

    谢谢

    Bhavani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavani、

    我们的 Linux Bluetopia 协议栈将于本周结束。 一些内部流程延迟了我们的发布。

    感谢您的耐心等待、

    Jacob