主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC31XXEMUBOOST
您好!
当我尝试使用 sl_Start()启动简单链接接口时,我总是会收到一个器件事件: sl_device_driver_timeout_cmd_complete。
SL_Start 返回 SL_API_ABORTED。
异步器件事件详细信息:
状态:66
发件人:164.
ABORT 类型:42050
中止数据:0
信息:42050
我找不到任何相关文档。 这可能是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我尝试使用 sl_Start()启动简单链接接口时,我总是会收到一个器件事件: sl_device_driver_timeout_cmd_complete。
SL_Start 返回 SL_API_ABORTED。
异步器件事件详细信息:
状态:66
发件人:164.
ABORT 类型:42050
中止数据:0
信息:42050
我找不到任何相关文档。 这可能是什么原因?
sl_Start 启用网络处理器(请参阅 https://www.ti.com/lit/swru368中的详细信息)。
它要求主机接口线路(电源、时钟、nRESET、NHCIB、SPI/UART 和主机 IRQ)被连接并正确运行。
请参阅数据表中的详细信息和编程人员指南中的器件初始化一章。
切换 NHIB 后、NWP 的引导加载程序将启动(尝试加载服务包并运行 NWP ROM 代码)。
主机 IRQ 将指示 NWP 初始化完成。 在您的情况下、主机似乎一直在等待 IRQ。
您应该首先调试这些行。
BR、
Kobi
查看其他论坛问题、似乎无法识别收到的数据/错误代码的这些类型的错误(异步错误)是由损坏的文件系统造成的。 例如 、cc3100mod-startup 问题。 这是奇怪的、因为这些器件中有数百个、很少会出现这种类型的问题。
可能是什么原因、我们如何防止这种情况在未来发生?
此外、从损坏的文件系统中恢复的正确过程是什么?
在这两种情况下 、您都没有获得 指示 初始化完成的 IRQ。
在硬件级别可能有些东西不起作用(假设您看到 nRESET/NHIB 线路按预期切换)。
请查看硬件审核指南(https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS)。
我也成功捕获了 NWP 日志、以防其有用。 e2e.ti.com/.../7128.teraterm.log
Wilmer、
我查看了您的原理图、该设计未遵循我们的建议或参考设计(CC3100 BoosterPack)、例如直流/直流组件。 直流/直流发动机区域必须特别遵循我们的指南。
请使用 HDW 检查清单(https://www.ti.com/lit/zip/swrr177)和参考设计(https://www.ti.com/lit/zip/swrc288) 查看您的设计并首先进行必要的更改。
BR、
成