This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:捕捉 NWP 日志时出现问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1064891/cc3100-trouble-capturing-nwp-logs

器件型号:CC3100

您好!

我正在尝试捕获 NWP 日志、我在理解这些步骤时遇到了一些困难。  它请求更改以配置引脚62的初始化代码需要在 CC3100 FW 上完成?

如何实现这一点?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将以下行(配置引脚62)添加到 PinMuxConfig()函数中(此函 数通常可在 SDK 示例的 pinmux.c 中找到)。

    然后重建项目。

    // If your application already have UART0 configured, no need for this line
    MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_UARTA0, PRCM_RUN_MODE_CLK);
    // Mux Pin62 to mode 1 for outputing NWP logs
    MAP_PinTypeUART(PIN_62, PIN_MODE_1);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、但需要对 CC3100的引脚62进行配置。 我没有使用任何 SDK 示例。 我将通过 STM32主机与 CC3100连接。

    我也在查看 SDK 示例、我没有看到任何与引脚多路复用相关的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、使用 cc3100时不需要引脚复用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我只需要直接连接到引脚62即可捕获输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的