This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:国家/地区代码设置

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, BOOSTXL-CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1061989/cc3135-country-code-setting

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

各位专家、您好!

我想为我的客户再次检查一些项目。

1.要更改发货国家/地区,只需更改“国家/地区代码”就足够了吗?
2.链路“国家代码”会影响什么?它只是通道选择吗?
3.如果我们通过 Uniflash 将 TX 功率设置为 FCC/ETSI/JP 中的最低功率,则会重新更改国家/地区代码,TX 功率是否会改变?
4.我发现有2种方法可以更改“国家/地区代码”,通过 Uniflash 或运行时 API (SL_elanSet()进行映像,是否有其他方法可以更改?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko、

    1.是的

    2.请参阅 网络处理器应用手册中的表4-3或附录 C。  设置相应的国家/ 地区代码将限制可使用的通道和输出功率、以帮助满足法规认证要求(请参阅此处的 BOOSTXL-CC3135测试报告)。

    3.是的。 请参阅此相关 帖子

    4.不 您只能使用 Uniflash 或在应用程序代码中更改国家/地区代码。

    希望这对您有所帮助、