This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDK 5.30更新后的警告

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1057690/warnings-after-update-to-sdk-5-30

器件型号:CC3220MOD
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

大家好、

我将当前项目从以前的 SDK 版本迁移到最新的 SDK 5.30、但与最新的 SDK 相关的问题很少。

  • 预编译库 display.a 已重命名为 display_cc32xx.a (ti/display/lib/ccs/m4/*)。 我不理解重命名这个库的原因、但这并不是什么大问题。
  • 编译 RTSC 工程时有两条新警告。 很明显、向后兼容性损坏了一些东西。

Invalid project path: Include path not found (C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08\.;C::\ti\xdctools_3_51_03_28_core\packages).
XDCpath repository 'C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/.;C:/ti/xdctools_3_51_03_28_core/packages' cannot be found! Visit project's 'Properties > General > RTSC' tab to adjust the XDCpath.

**** Build of configuration Debug for project wifi-sensor-gen2-tirtos-config ****

"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake" -k -j 4 all -O 
 
Building file: "../release.cfg"
Invoking: XDCtools
"C:/ti/xdctools_3_51_03_28_core/xs" --xdcpath="C:/ti/ccsv8/ccs_base;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/.;C:/ti/xdctools_3_51_03_28_core/packages;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/source;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/kernel/tirtos/packages;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/kernel/tirtos7/packages;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.M4 -p ti.platforms.simplelink:CC3220SF -r release -c "C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.8.LTS" "../release.cfg"
making package.mak (because of package.bld) ...
generating interfaces for package configPkg (because package/package.xdc.inc is older than package.xdc) ...
configuring release.xem4 from package/cfg/release_pem4.cfg ...
generating custom ti.sysbios library makefile ... 
Starting build of library sources ...
making C:/Users/Hnz/workspace_cc3220/wifi-sensor-gen2-tirtos-config/src/sysbios/sysbios.aem4 ...
clem4 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c ...
asmem4 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M ...
asmem4 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm_switch.sv7M ...
asmem4 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/IntrinsicsSupport_asm.sv7M ...
asmem4 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport_asm.sv7M ...
arem4 BIOS.obj m3_Hwi_asm.obj m3_Hwi_asm_switch.obj m3_IntrinsicsSupport_asm.obj m3_TaskSupport_asm.obj ...
Build of libraries done.
clem4 package/cfg/release_pem4.c ...
Finished building: "../release.cfg"
 
        1 file(s) copied.
making ../src/sysbios/sysbios.aem4 ...
gmake[1]: Nothing to be done for 'all'.
gmake[1]: Nothing to be done for 'configPkg/linker.cmd'.
making ../src/sysbios/sysbios.aem4 ...
gmake[2]: Nothing to be done for 'all'.

**** Build Finished ****

使用新 SDK 时、xdcpath 会以某种方式断开(请参阅 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/.)。 对于我的项目、我使用的环境略显模糊、但它仍应与最新的 SDK 配合使用。

我使用:

- CCS 8.3.1 (最新32位版本)

- xdctools_3_51_03_28 (最新32位版本)

-编译器 TI v18.1.0.LTS 或 TI v20.2.5.LTS (问题与编译器版本无关)

是否知道最新 SDK 生成错误 的 xdcpath?

感谢您的提示。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。 我也看到了它们。

    我将对此进行检查并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请告诉我您是否有任何想法。 遗憾的是、现在我没有足够的时间深入探讨这个问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    这是一个已知问题、您应该忽略警告。

    完成后  、一个配置将同时启用 tirtos 6和7 (受此 SDK 支持)。

    在下一个 SDK 中、我们将仅具有 tirtos7、警告将被删除。

    BR、

    Kobi