This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:将20dBm PA 与 CC1352P 搭配使用时、是否需要两个平衡-非平衡变压器?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1053136/cc1352p-do-i-need-two-baluns-when-using-the-20dbm-pa-with-the-cc1352p

器件型号:CC1352P

我想向德州仪器验证、在使用20dBm PA 时、CC1352P 需要两个平衡-非平衡变压器和一个蓝牙开关。   

我计划将20dBm PA 用于蓝牙(不会使用低于1GHz)。  在这种情况下、我是否需要使用两个平衡-非平衡变压器和一个开关来运行蓝牙?  

用于接收的平衡-非平衡变压器将连接到引脚1和2

引脚1  RF_P_2_4GHz
引脚2  RF_N_2_4GHz

发送的平衡-非平衡变压器将连接到引脚5和6

引脚5  TX_20dBm_P
引脚6  TX_20dBm_N

开关会将天线连接到每个平衡-非平衡变压器。

我计划使用 swra636c.pdf 链接中所述的+10dBm 电路(并添加与 SKY13317-373相似或相同的开关)

https://www.ti.com/lit/an/swra636c/swra636c.pdf?ts=1636053049451&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC1352P%253FkeyMatch%253DCC1352P%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

随附的图像是来自两个原理图的 kledge -+10dBm 2.4GHz 原理图 (swra636c.pdf)文档中的图 A-1和 swrc349a Launchpad 中的原理图文档 LAUNCHXL-CC1352P1_SCHEMATIC.pdf。