This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:不同 RFStudio 版本之间的2.4GHz 无线电行为

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1049849/cc1352r-2-4ghz-radio-behavior-between-different-rfstudio-versions

器件型号:CC1352R

在定制硬件上接收 CC1532R 模块的无线电消息时遇到问题。 我在2.4GHz 范围内以专有模式使用 RFStudio 7。  使用 RFStudio 版本2.20.1、我可以在定制板和开发板上按预期接收消息。  对于任何其他版本的 RF Studio、我无法解析定制板上的数据包(使用 RFStudio 2.19、2.20版进行了测试。 2.21、2.22)。   当我启用连续 RX 模式时、当一个消息从另一个电路板发送时、我可以看到一个 RSSI 尖峰、但是该消息不能被解码。  使用 CC1352R 开发板时、我没有这个问题。

同样、我也遇到了 rfWakeOnRadioRx 示例问题。 使用 SmithpleLink SDK 版本3.20.00.68、我可以接收消息。 当我切换到 SDK 的任何更新版本时、消息不会解码。 RF_cmdPropRxSniff 操作返回的状态指示 PROP_DONE_IDLETIMEOUT。 程序永远不会达到 PROP_DONE_OK。 我认为这意味着对讲机确认传输数据包的 RSSI、但不识别前导码。

起初、我以为有某种硬件问题、但我可以使用 RFStudio 2.20在定制硬件上发送和接收。 有没有人知道为什么 RF Studio 2.20版的行为可能与其他 RFStudio 版本不同。 或者类似地、在预编译射频命令时、SimpleLink SDK 3.20.00.68的行为可能与更新版本不同。

提前感谢 Jacob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -如果您使用低于1GHz 或 BLE 进行测试、您是否会看到此问题?  

    -无论所选数据速率和 RX BW 如何、您是否看到相同的情况?  

    由于这似乎与定制电路板相关:我怀疑一件事是频率偏移。 您是否有一个频谱分析仪使您能够测量您发送的频率? 您是否为 xtal 使用负载电容器、这种 xtal 是否与我们在参考设计中使用的电容器相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 此问题与定制板有关。 事实证明我没有正确修改 XOSC 电容阵列增量。