This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:1MB 可执行闪存类型

Guru**** 2555260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1048200/cc3235sf-1-mb-executable-flash-type

器件型号:CC3235SF

您好!

您能不能就用于 CC3235SF 内部 XIP 闪存的闪存类型提供建议(例如 NOR)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、您能否进一步说明您为什么要知道使用了哪种类型的闪存?  

    要了解  有关片上并行闪存的更多信息,请访问 SimpleLink Wi-FiRegisteredCC323x 技术参考手册的第21章

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    应用程序需要考虑单粒子效应。 我的理解是、需要知道闪存类型作为分析的输入来预测影响速率。 如果未知、则必须假定最坏的情况、并且预测的误差率可能会错误地表明该组件对于应用来说是不可接受的。

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将向我们的专家咨询、并在几天内与您联系。

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    CC3235内部闪存是 NOR 类型。

    此致、

    Jessica M. Torres