This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在.syscfg 中、UART 和 UART2之间的区别在哪里?

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1048252/cc3220sf-where-is-different-between-uart-and-uart2-in-syscfg

器件型号:CC3220SF

您好、支持团队、

 

我们的产品使用 CC3220SF SoC。

simpleLink SDK 版本:simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06。

我观察 TI 示例代码:uartecho 和 uart2echo。

图片1. TI 示例代码=uartecho。 TX 引脚= 55、RX 引脚= 57。

图片2. TI 示例代码= uart2echo。 TX 引脚= 55、RX 引脚= 57。

 

我的问题:

在 uartecho 和 uart2echo 示例代码中、TX 引脚和 RX 引脚分配为55和57。 它是相同的设置。 有何不同?

在 uart2echo (左侧窗口中为 UART2)中,不选择“使用 DMA”,但在 uartecho (左侧窗口中为 UART)中,我们可以选择“使用 DMA”。 我很困惑。

如何在.syscfg 中选择 UART 或 UART2接口?

 

谢谢、

Lishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lishen、

    UART 和 UART2驱动程序使用相同的外设和引脚。 将 UART2视为驱动程序的"2.0"版本。  它具有 API 文档中描述的一些附加功能。

    UART 驱动程序可与 DMA 配合使用或不与 DMA 配合使用。 UART2始终使用 DMA。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarah:

    感谢您的回答。

    此致、

    Lishen