Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 CC3235SF、 UNIFLASH
早上好。
我将 LAUNCHXL-CC3235SF 与 Code Composer Studio V10.1.0搭配使用。
我可以使用板载 XDS110调试应用、但在复位 CC3235之后、开始使用默认应用、而不是我的应用。
SOP 引脚为010。
有人可以帮帮我吗?
谢谢。
Tom
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好。
我将 LAUNCHXL-CC3235SF 与 Code Composer Studio V10.1.0搭配使用。
我可以使用板载 XDS110调试应用、但在复位 CC3235之后、开始使用默认应用、而不是我的应用。
SOP 引脚为010。
有人可以帮帮我吗?
谢谢。
Tom
您好、Tom、
您需要将应用上传到 SPI 闪存中、请参阅:
1月
您好、Tom、
这里的问题是、在重新启动时、微控制器使用外部闪存检查内部闪存的内容。 如果两者不同、微控制器会从外部闪存中提取应用。 正如 Jan 之前提到的、您需要确保将应用程序加载到 SPI 闪存中。
您可以使用 JAN 提供的资源、但 CCS 还具有内置的 SysConfig 功能、您可以在其中刷写器件。 请参阅以下屏幕截图以供参考:

有点模糊、但突出显示的图标允许您在 CCS 中刷写器件。
此致、
Jacob
您好、Tom、
在 MCU+Image/目录中构建项目后、您可以在 CCS 中找到.bin。 它将是您的 CCS 工程的名称、结尾处添加了".bin" 然后、您可以在 Uniflash 中创建一个新项目、配置该项目、并添加此二进制文件以创建映像并对其进行编程。
或者、您可以在项目中配置 image.syscfg 和 yed_project_name.syscfg。 接下来、通过在 CCS 中使用"Flash"按钮刷写映像、您应该能够在重新引导时使用映像对器件进行编程。
谢谢、
Jacob
你(们)好雅各。
我的项目中没有文件.bin。 因此、我无法使用 Uniflash。
使用"Flash"按钮、控制台消息如下所示:
Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包9.4.0.00129)
Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
Tom