This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:WiFi Direct

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1048159/cc3220r-wifi-direct

器件型号:CC3220R

大家好、

我的客户尝试使用 WiFi 直接模式将多个 P2P 设备(CC3220)连接到 PC/笔记本电脑(P2P 模式)、请注意、他们的 STA 与路由器协同工作、现在还尝试让 P2P 在不需要路由器的情况下工作。

应用程序是使用其在笔记本电脑/PC 上运行的应用程序来管理多个 P2P 设备(CC3220)、

以下是他们尝试建立的 P2P 网络的问题:

是否可以同时使用一台设备 PC 连接到多台设备?

如果是、PC 应该是 P2P 组所有者还是客户端?


谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    客户 应检查其 PC 系统的限制、但我希望 PC 充当组所有者。 它应允许多个客户端设备。

    此致、

    Sarah