This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:提高 UART 驱动强度

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046902/cc3235sf-increasing-uart-drive-strength

器件型号:CC3235SF

大家好、我正在尝试提高 UART 的驱动强度。 使用引脚55 (UART TX 引脚)的 PinConfigGet 调用显示默认强度为2mA。 在调用 UART_open 的位置之前、使用 PinConfigSet 将其设置为6mA 似乎有效。 之后、引脚强度再次显示为2mA。 我不确定这是否可以修改。 我已经咨询了 CC323x TRM、但似乎找不到专门解决此问题的任何方法。 如果可以增加这一数量、有什么方法可以这样做?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我明天将在这里跟进。

    此致、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Sam、

    下周我需要跟进。

    最棒的

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    遗憾的是、无法提高 UART 驱动强度。 该器件将 UART 引脚复位为默认的2mA 电流。  

    此致、
    Jacob