主题中讨论的其他器件: CC3220MOD
您好、支持团队、
我们的产品使用 CC3220SF SoC。
根据 CC3220SF 数据表(Doc. 编号:SWAS035C)、第73页第10.2节 PCB 布局指南。
我的问题:
1.如果布局设计不好、会出现什么关键问题或潜在问题?
2.您能否推荐 TI 参考设计中的 CC3220SF 模块? (我想比较是否有更多时间)
3.性能意味着什么? 我是否可以通过仪器测量这些性能?

谢谢、
Lishen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队、
我们的产品使用 CC3220SF SoC。
根据 CC3220SF 数据表(Doc. 编号:SWAS035C)、第73页第10.2节 PCB 布局指南。
我的问题:
1.如果布局设计不好、会出现什么关键问题或潜在问题?
2.您能否推荐 TI 参考设计中的 CC3220SF 模块? (我想比较是否有更多时间)
3.性能意味着什么? 我是否可以通过仪器测量这些性能?

谢谢、
Lishen
您好、Lishen、
正确设计直流/直流返回路径至关重要。 如果该返回路径的阻抗过高、直流/直流将崩溃、器件将无法正常工作(启用 NWP 后器件将无法启动或崩溃)。 在尝试将两层电路板与 CC32xx QFN 配合使用时、此问题很常见。 您可以在 e2e 论坛上阅读许多相关主题。 可以通过测量 DCDC_ANA*和 DCDC_DIGI*电压来检查直流/直流的正常功能:引脚48 @ 1.8V、引脚9 @ 1.2V)。
2.是的、使用 CC3220MOD 可以简化您的设计并显著降低认证成本。 但 MOD 的价格高于 QGN、更难定制为小型电路板、也无法使用更大的 SPI 闪存(模块内部为32MBit 闪存)。
通常、这意味着不是功能器件或射频性能问题(例如、不符合数据表规格)。
1月