主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3235S、 CC3235SF
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、
如果您希望在复位过程中使程序保持不变、则需要刷写外部串行闪存。 这是由于我们器件的安全引导架构。 在启动期间、我们将内部闪存(器件内部)的内容与外部串行闪存(外部组件)进行比较。 如果这些不匹配、我们将擦除内部闪存上的映像并加载保存在外部闪存上的内容。
您可以通过两种方法来刷写外部串行闪存、其中一种位于 Code Composer Studio (CCS)中、另一种位于我们的 UniFlash 工具中。 请按照这些指南来帮助您刷写器件。
CCS 内部组件-> https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIAEL8ziVI8bmN94gWII8w__fc2e6sr__LATEST
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABEoqU9o3snoxDcmIpW0EA__fc2e6sr__LATEST 中找到
BR、
Vince
在我的 PC 调试会话上不起作用(最后一个 SDK 和 CCS)... 每次我弹出并重新插入 USB 电缆、以便能够将固件加载到 RAM 中。 有时工作正常。 有时它不会。 在我的情况下、它无法完美工作(cc3235sf)。
我的例行程序:
1)构建固件(MCU+Image)
2) 2)运行>加载>将 SLI 映像加载到串行闪存
3) 3) Target Configurations > Launch Selected Config
4)加载符号
5) 5)连接至目标... 完成
启动调试的2-3分钟:-(