This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:使用错误的密码连接 AP 时、会无限期地发生断开事件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1021576/cc3235modsf-disconnect-event-occurs-indefinitely-when-use-wrong-password-for-connecting-a-ap

器件型号:CC3235MODSF

大家好、我将使用 simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06。

当我的器件使用错误的密码连接到 AP 时、cc3235会无限期地提供断开事件。

我使用2个不同的 AP 进行了测试、结果是相同的。

这是一个已知问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Choongbeom

    刷写了什么服务包? 您能否附上打印到终端的版本的屏幕截图?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    很抱歉迟到了。

    我正在使用 SDK 中的服务包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Choongbeom

    您是否正在使用 AT Command 示例而不进行任何更改?

    在您的日志中、我会看到"SPI 闪存擦除"消息。 这与 Wi-Fi 有什么关系吗?

    此致、

    Sarah