请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC3200你(们)好
我想在没有互联网的情况下开发基于 Wi-Fi 的通信系统、在该系统中我可以发送语音数据并跟踪位置。
在这里、我需要一个 Tx 和 Rx 模块/器件。 使用它、我 可以在 客户场所的某个距离连接两台设备、并且可以跟踪接收器设备以及发送语音数据。
如果您已经为相同的解决方案/模块准备好了解决方案/模块、请发送"我的链接"、如果有、请发送建议。
提前感谢。
Ketan