This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100数据表内容

Guru**** 2526290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1020890/cc3100-cc3100-data-sheet-content

器件型号:CC3100

尊敬的团队:  

 

另一个问题是、CC3100数据表中的引脚14名称在许多页面上不同。

您是否确认这些引脚14名称?

或者为我们提供符号应用建议。 谢谢你。

 

第5页:FLASH_SPI_CS

第6页:FLASH_SPI_NCS

第31页:FLASH_SPI_CSn

 

 

 此致、

Bard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bard、

    这些都指示引脚14作为 外部 SPI 闪存的 SPI 芯片选择。 您不会在 CC3100上配置引脚(这由网络处理器在内部处理)、因此名称在您的应用中无关紧要。

    此致、

    Sarah