This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:删除虚拟根 CA 文件后无法刷写映像

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1018813/cc3235modsf-cannot-flash-image-after-deleting-dummy-root-ca-file

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!  

我删除了 Uniflash 中"Files"->"User Files"中的虚拟根 CA 文件。 (默认情况下是在那里)

之后、我无法下载具有以下错误的映像。

我在选中“使用默认的受信任根证书目录”后尝试了,但 它不起作用。

取消选中 "Use default Trusted Root-Certificate Catalog"后、我尝试从 cc32xx_tools\certificate-sprounding 文件夹中选择源文件和签名源文件。

但 它也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Choongbeom

    CC3235器件需要使用代码签名证书对 MCU 映像进行签名。 将 mcuflashimg.bin 添加到工程中时、需要对其进行签名、然后将根 CA 添加为用户文件。 "文件不存在"可能意味着您尚未添加根 CA 证书 如果您使用的是受信任根证书目录,则根 CA 必须是目录列表上受信任证书颁发机构的。 确保您正在从"Advanced"选项卡中添加 MCU 映像。 ("Simple"选项卡会自动使用虚拟根 CA 密钥对 MCU 进行签名。)

    此致、

    Sarah