请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 主题中讨论的其他器件:CC3220SF、
大家好、
您能否在 SDK 1.3 (CC3200)中共享 SSL 非 RTOS 示例代码? 在 SDK 5.0中为 CC3220SF 编译。
我使用的是 CCS 10.3。 已完成(SimpleLink Gen1至 Gen2 SDK 迁移指南)。我们将从 CC3200移植到 CC3220。
编译过程中遇到错误。 正确包含路径和文件夹。 获取诸如 Semaphore_P、Mutex_P 和 SPI_等错误。
在 simplelink.h 之前包含 sl_comp.h。
谢谢你。