This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:触发漫游

Guru**** 1129340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1137070/cc3235modsf-triggered-roaming

器件型号:CC3235MODSF

您好!

您好,尝试使用触发漫游:  

SlWlanNetworkAssedRoaming_t roamingTriggeringEnable;
roamingTriggeringEnable.Enable = 1;
roamingTriggeringEnable.rssiThreshold =-63;
sl_WlanSet (sl_WLAN_STA_network_Assisted_roaming、sl_WLAN_roaming_TRIGGING_ENABLE、sizeof (SlWlanNetworkAssedRoaming_t)、(_u8 *)&roamingTriggeringEnable);

1.您能告诉我 模块关闭时,“触发漫游”功能是否保留其设置?  

2.它是否适用于所有连接策略?

3.是否可以知道 模块当前位于哪个 SL_WLAN_STA_network_Assisted_roaming?

Thx  

Maxime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.配置应该是持久的。

    2.它应适用于所有 conn 策略。

    3.您是否询问设备连接到哪个网络? 您可以使用:

    _i16 RetVal = 0;
    _U16 Len = sizeof (slWlanConnStatusParam_t);
    SlWlanConnStatusParam_t WlanConnectInfo;
    RetVal = sl_WlanGet (sl_WLAN_CONNECT_INFO、NULL、&Len、(_u8*)&WlanConnectInfo);