This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3220MOD 的替代产品

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1158029/cc3235modsf-replacement-from-cc3220mod

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

各位专家、您好!

我的客户正在考虑将 CC3220MODSF12MOBR 替换为 CC3235MODSF12MOBR。 我的客户关心的是 API。 他认为基本操作的 API 对于 CC3220MOD 和 CC3225MODSF 是通用的。

与 CC3220MOD 相比、CC3225MODSF 有一些扩展。 这种理解是否正确?

他还想估计设计控制 CC3225MODSF 的软件所需的工时。 如果在另一家公司有类似的替换产品、则需要多长时间才能实现它?

您是否有任何有用的信息?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您认为是正确的。 CC3235 SL_ API 是 CC3220 SL_ API 的扩展。 扩展仅用于新功能。 这意味着您可以在 CC3235上运行 CC3220代码而不会出现大问题。 代码移植非常简单。 所需步骤:

    • 更新 SDK 版本(如果 CC3220的代码是在不支持 CC3235的旧 SDK 中设计的)
    • 将链接器文件从 CC3220更改为 CC3235并编译新代码
    • 在代码中实现新功能(例如支持5GHz;但如果不需要新功能、则可以跳过此步骤)
    • 创建新的 Unifash 映像(将 CC3220服务包更改为 CC3235服务包)

    如果开发人员有 CC3220器件的相关经验、并且他需要 CC3235完全相同的功能、则可能需要几个小时。 如果 CC3220代码基于支持 CC3235的 SDK、则所需时间将低于一小时。 但是、如果客户想要添加新功能(例如5GHz)、可能需要几天时间。 具体取决于他的具体需求以及 CC3220代码的设计效果。

    1月