This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:OTP.inf 文件是否包含在 SLI 映像文件中?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1158665/cc3235sf-is-the-otp-inf-file-included-in-a-sli-image-file

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在创建一个.sli 映像文件、以便在 CC3235SF 芯片的初始编程(稍后)期间使用、并包含由 OTP 私钥签名的供应商证书目录以及相应的 OTP .INF 文件。  在 UniFlash 中、在"高级"->信任根证书目录"下、我已使用使用我使用 SLIIimageCreator 生成的目录填充"源文件"和"特征源文件"。  然后、我选择"使用供应商证书目录"复选框。  我还选择"Add OTP File"、然后选择 otp.inf 文件、该文件也是使用 SLIIimageCreator 生成的。   

然后、我还选择 mcuflashimg.bin、使用我的代码签名证书私钥对其进行签名、并将相应的证书放在文件系统上。   

然后、我选择"刻录"、"创建图像"和"保存图像"。  这一切都成功。

我的问题是、当我使用 UniFlash 中的"Program Image"使用该 SLI 映像对器件进行编程时、我会再次看到用于选择"Use Vendor Certificate Catalog"和"Use OTP File"的选项。  

是否需要在编程时再次选择这些选项并再次提供 otp.inf 文件?  或者、它们是否包含在我在上面生成的原始 SLI 映像中、此时我不需要重新选择它们?

提前感谢您!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我建议您仅在对映像进行编程时添加 OTP 文件和目录、而不是仅在保存映像时添加。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rogelio 的推荐。

    但是、您没有回答是否在 SLI 映像中包含 otp.inf 和供应商目录。  此外、就我所知、在对 SLI 映像进行编程时无法选择供应商目录-该复选框仅询问"使用供应商证书目录"、但不提示用户导航到该文件的位置。

    请提供其他反馈。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    因此、目录必须作为用户文件的一部分包含在映像中。 但是、otp.inf 不是映像的一部分、但它确实保存了供应商签名  

    供应商设备验证

    当您对映像进行编程并选择使用供应商证书目录时、它将检查它们是否使用 OTP 元文件中的签名进行了签名。

    BR、

    Rogelio