This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220在网络扫描期间是否传输任何数据?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1026456/cc3220moda-does-the-cc3220-transmit-anything-during-network-scanning

器件型号:CC3220MODA

CC3220在网络扫描期间是否传输任何数据?

我与一位客户合作、考虑解决此主题中提到的 FCC 问题:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1025381/cc3220moda-regulatory-domain-and-user-setting

一种可能出现的解决方案是能够使用 sl_WlanGetExtNetwokList()从 AP 扫描确定国家/地区。 为了使其正常工作、在扫描期间以及在 STA 模式下的任何连接之前、CC3220不得在通道12或13上传输信号、这一点很重要。

在欧盟模式下、如果 CC3220未连接到 AP、在扫描期间、CC3220是否会在通道12或13上传输? 如果 CC3220使用"无源"扫描而不是"有源"扫描、我希望这是可能的。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扫描通常处于活动状态。

    我想我们将在有问题的信道上(如12、13和 DFS)使用被动扫描、直到我们听到信道上的流量-但我不确定此逻辑是否适用于 CC3220 (至少 DFS 不是问题)。

    您可以使用 sl_WlanSet (sl_WLAN_General_Param_opt_scan_Params)禁用通道12/13。

    "00"(全球范围)使用最小 限制子集(因此禁用通道12/13)、因此应满足所有区域的要求(尽管它未针对特定区域进行优化)。 但它仅受 CC323x 支持(以及特定的国家/地区代码支持)。  使用 CC3220、您只能在美国/欧盟/日本(US/EU/JP)之间进行选择。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    感谢您提供信息。 是否可以确认、在 EU 模式下 、如果使用 SL_WlanSet (SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params)禁用通道12/13扫描、CC3220将永远不会在通道12/13上传输?

    这还意味着、如果 AP 位于通道12或13上、cc3220将永远不会连接到它(当连接到存储的配置文件或通过 sl_WlanConnect 连接时)、对吧?

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非存在错误(我正在调查 有关5G DFS 信道的相关投诉-请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/968/t/1023507)、否则应该是这样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    我通过另一个线程读取。 我看到您问过有关正在使用快速连接的问题、似乎没有。 我认为这种情况类似于:

    1. 启用快速连接。
    2. 将国家/地区代码设置为欧盟
    3. 连接到通道12或13 AP
    4. 将国家/地区代码设置为 US
    5. 强制断开
    6. 快速连接不执行扫描(带掩码)、只需重新连接到通道12或13 AP 即可

     由于在扫描过程中、产品(在我的客户的情况下)始终会屏蔽信道12和13、因此没有机会保存信道12或13配置文件以供快速连接使用。 大概是可以的。

    您在引用的主题上声明您正在调查此问题。 您是否对您何时可以报告某些最终数据做出了估计?

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前还没有时间估计。

    希望在本周结束时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    您是否能够确认在欧盟模式下扫描是否会导致通道12或13上的传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在欧盟、扫描将使用信道12-13 (将传输探头请求)。

    如果是快速连接、将避免扫描、并 开始 AP 连接序列(传输802.11 AUTH)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    即使使用  sl_WlanSet (sl_WLAN_General_Param_opt_scan_Params)禁用通道12/13扫描、也是如此吗?

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 通道12/13上存在配置文件并且定义了快速连接、则会触发连接。

    如果需要扫描连接、则将跳过通道12和13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要进行 NWP 复位才能应用更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了关闭此线程、以及其他可能认为有用的线程、前提是 SL_WlanSet (SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params)用于禁用通道12/13上的扫描(需要 NWP 复位)、 如果未存储任何可能导致与先前通道12/13 AP "快速连接"的配置文件、则在站点模式下、通道12/13上不应进行传输。

    请注意、AP 模式仅支持通道1-11。

    谢谢、

    Stuart