This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:连接到目标时出错

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1025344/cc3200-launchxl-error-connecting-to-the-target

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!

客户在使用器件时遇到错误、请参阅以下详细信息。

"加载闪烁项目时遇到错误

谢谢你。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Maynard:

    他们是否已验证电路板上的跳线配置是否正确? 刷写电路板时、确保在 SOP 组的引脚 J15 (也标记为2)上应用跳线。  请参考"图1. CC3200-LAUNCHXL-"中 www.ti.com/.../swru376的"、有关硬件的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../swru372。   请告诉我这是否解决了问题。

    此致、

    Jessica M. Torres  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的回答。 我刚刚收到客户的回复、详情如下。

    现在我想知道 USB 端口是 U1还是 u0,我的意思是,cc3200有两个 com,一个是 u0,另一个是 U1,我想知道哪个引脚是 u0,你能给我发送两个串行端口的指令吗?

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清一下客户提到的"u0"和"U1"是什么、 它们是否意味着 USB 通信数据线路 D-和 D+?  因为 CC3200 Launchpad 只有一个通过"U1"组件进行跟踪的 USB 端口、而"U1"组件只是 一个 ESD 保护二极管。  如果是指哪些引脚是 D-和 D+、则分别是 Micro USB 端口上的引脚2和3。 我建议他们参考设计文件 https://www.ti.com/tool/CC3200-LAUNCHXL#design-files 中 Launchpad 电路板原理图的第3页

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我们一方的这项调查已经结束。 我们没有收到他们的任何答复。

    也认为 这是封闭的。 感谢您的支持。

    此致、
    梅纳德