This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:KC 证书(韩国)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1024462/cc3200mod-kc-certificate-korea

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3200

你好

我正在为我们的产品获取 KC 证书。

如您所知、我们还需要 CC3200MOD KC 证书。

我想为 CC3200MOD 提供 KC 证书文档。

CC3200MODR1M2AMOBR

CC3200MODR1M2AMOBT  

请告诉我可以在哪里找到。

谢谢

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我认为 CC3200的答案与 CC3100完全相同(请参阅内容)。 CC3200MOD 具有认证 CE、FCC、加拿大、中国和日本、不是 KC 认证。 您可以在此处向 TI 寻求认证方面的帮助。 他们将为您的测试机构提供有关模块(例如原理图)的非柱形文档。 但其余的认证将由您的认证公司负责。 这意味着它可能会更昂贵。

    1月