This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:通过 UART 使用 CC3220MODASM2MONR 开发套件的编程芯片

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220MODA, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1037609/cc3220sf-programming-chip-using-cc3220modasm2monr-development-kit-over-uart

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: CC3220MODAUNIFLASH

因此、我尝试通过我的开发板的 UART 连接将 Gang 映像发送到另一个包含 CC3220SF 芯片的板、并且在量产线指南的第3页上有一些关于如何配置次级芯片的注释。 如何配置外部芯片? 它基本上只是连接到一个具有引脚接头的分线板、用于 MCU 上的所有器件。 具体而言、它讨论了如何以特定方式配置 SOP 引脚、我不确定如何处理它。

提前感谢您的帮助!