This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:无法使用板载 XDS110上的 CC3220SF 对定制板进行编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1038419/cc3235sf-unable-to-program-our-custom-board-using-cc3220sf-on-board-xds110

器件型号:CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

尊敬的 TI 专家:

我们将 CC3200用于其中一个较旧的项目、现在我们要将其升级到 CC3235SF。 为此、我们使用 CC3235创建了定制板。 现在、我们在编程方面遇到了问题。 我们能否使用 XDS110板载 JTAG 仿真器对 CC3235SF 板进行编程以进行调试? 如果是、那么任何人都可以向您简要介绍一下。 我们已经尝试了3天、但无法获得任何结果。 如果可能、请投射一些光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Manish_Thakur、

    如果您使用 launchpad 上使用的板载调试探针、则可以将其用于调试目的。  对于 cc3235、只需断开隔离块的所有跳线、然后使用必要的引脚或 jag 连接即可。 展望未来使用 CC3200的情况、同时您可以在 《具有 LaunchPad 硬件的 CC3200 SimpleLink Wi-Fi 和物联网解决 方案用户指南》和此处找到更多信息。

    如果您的意思  是调试探针 XDS110 JTAG 调试探针也应该起作用。  有关使用该软件的更多信息、请参阅 XDS10调试指南 和  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html 

    您能否发送在 CCS 上遇到什么错误?

    当编程和调试时、如果器件处于生产模式、则会限制其 JTAG 等功能。  

    确保将 SOP 引脚配置为010、如我们的 launchpad SOP 引脚的下图所示:

    此致、

    Jessica M. Torres