This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:错误:未检测到 Cmd Ack [cmd 操作码= 0x8466] CSR 演示

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1037244/launchxl-cc3235s-error-no-cmd-ack-detected-cmd-opcode-0x8466-csr-demo

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我直接从 Resource Explorer 使用证书签名请求演示项目、无需 修改

我收到错误"No cmd ack Detected"(未检测到 cmd ack)、并且我无法看到任何文档来支持客户解决问题。 MCU 或 NWP 似乎期望对0x8466的汇编操作码做出某种响应、但我没有资源进行故障排除。

同样、Launchpad 未修改、开箱即用、也未修改代码。  


代码源:
dev.ti.com/.../node

有人能帮我解释为什么我没有从这些命令中获取栈?  

我已经尝试在 AP 模式和基站模式下使用 Launchpad。 在我的应用中、MCU 将处于工作站模式。

谢谢你。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注:

    我在数据表中看到、对此错误的响应是调用 sl_Stop()和 sl_Start()。 这对我不起作用。 我在 while ()循环中抛出重试次数,如下所示。 停止和启动设备不起作用。 由于缺乏有关这一议题的资源,我蒙受了损失。

    int main (空)

    /*调用驱动程序初始化函数*/
    Board_init();

    /*启动 NoRTOS */
    NoRTOS_START();

    /*调用 mainThread 函数*/
    mainThread (空);

    while (1) //该 while 循环最初为空以处理错误

    sl_Stop (10);
    SL_Start (0、0、0);
    mainThread (空);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设备上安装了什么 SP?

    请确保您使用的是最新版本(SDK5.20中的 SP4.11.0.0)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 Service Pack 吗? 我尝试查看、但我不确定如何查看我的 Service Pack。
    我已确认我正在使用 SDK 5.20。

    我在 C:/ti 中有这两个子目录 :
    simplelink_academe_cc32xxsdk_5_20_00_00
    simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我可以在 SDK 目录中看到 sp_4.11.0.0.bin 和.ucf 文件。 我还看到3.20个文件。  
    我在 servicepack-cc3x35目录和中有4.11.0文件
    我在 servicepack-cc3x20目录中有3.20个文件。

    这些子目录位于:
    C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06\tools\cc32xx_tools

    我应该删除 cc3x20文件夹吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 CC3235器 件时、应使用 servicepack-cc3x35目录中的二进制文件(sp_4.11.0.0_3.7.0.1_3.1.0.26.bin)。

     您将需要 Uniflash/Image Creator 来安装服务包(请参阅 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AH9w8QwBrpt-RLlf.VRAvg__fc2e6sr__LATEST)

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我对 Uniflash 的理解有一个缺陷。 由于 ImageCreator 与 CCS 集成、我认为 uniflash 已过时。 此外、我一直使用屏幕顶部来"自动连接" launchpad、这让我无法完成我在文档中一直读到的所有内容。 每次使用 Uniflash 时、只允许我刷写现有的.hex 和.bin 文件。 我从未了解如何访问映像创建者向导/工作流。

    我最终能够在那里刷写服务包。  万分感谢。