This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:RTC 精度和时钟源选择

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1034947/cc3220moda-rtc-accuracy-and-clock-source-selection

器件型号:CC3220MODA

我们使用 RTC 在记录的数据上添加时间戳。 我们对 RTC 的准确性有疑问、因为我们看到记录数据的时间戳发生变化。

我们需要有关的信息

内部 RTC 的准确度

如何更改 RTC 的时钟源(板载32.768K 晶体为 32.768K 内部 RC 振荡器、反之亦然)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    请参阅此 相关主题。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    线程之外的其他内容。

    • CC3220没有可用作时钟源的 RTC RC 振荡器。
    • 您看到的时间变化有多大? 您确定这种变化不是由于代码的自然行为所致吗? 这种情况最有可能发生、尤其是在使用 RTOS 和网络通信时。
    • 您是否将数据记录到模块内部闪存中? 如果是、您多久写入一次闪存?

    1月