请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 我已经尝试过 CCS10.4、10.3.1和10.3.0、结果都相同。 在我选择工作区并启动 Studio 后、它就会崩溃(Mac 崩溃报告员说"意外退出")。 我不必以任何方式与它进行交互。 它将在几秒钟内崩溃。 到目前为止、10.2.0似乎没有崩溃、9.3.0似乎也没有崩溃、但这些版本显然对于我应该执行的操作来说太旧了。
我使用的是 Mac OS X 10.11.6 El Capitan、在这台计算机上无法升级到该版本以上。 我认为我没有任何权限问题、我对这台计算机具有管理员权限(我是唯一的用户)、我的主目录中有一个 ti 目录和一个.ti 目录。 重要的东西似乎会转到/应用程序。
我应该如何解决崩溃问题?