This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:具有 CC3235SF 的以太网+ WiFi 接口

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1160068/cc3235sf-ethernet-wifi-interface-with-cc3235sf

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3135CC3120

您好!

CC3235是否可以具有与以太网 PHY 连接的 MII 接口?  

CC3235已经具有用于 Wi-Fi 接口的 MAC、IP、TCP 堆栈功能。 它能否通过 MII 与以太网 PHY 共享这些资源?

我们启动了仅要求 Wi-Fi 的项目。 但是、现在我们还需要为同一产品添加以太网端口。

此致、

Anees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anees:

    CC3235器件没有 RMII 或 RMI 接口。

    如果您想使用 WiFi +以太网、则强烈建议您使用 MSP432E4 + CC3120 / CC3135。

    1月