This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODAS 和定制应用

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/989506/cc3220moda-cc3220modas-and-custom-application

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3235MODASF

您好 TI!

我需要开发一个通过 UART 接收数据并通过 WIFI 发送数据的应用。

我可以将 CC3220MODAS 用于此应用吗?
我们的想法是在 CC3220MODAS 上安装我的定制应用和 WIFI 协议栈。 有可能吗?
我认为是这样,但我想确认我是否遗漏了一些东西。

此致、非常感谢。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以。 CC3220是此类工作的理想选择。

     如果需要双频带 WiFi (2.4+5GHz)、则根据应用的大小、选择 CC3220MODSF 或 CC3235MODASF 可能是合理的。 SF 器件具有256KB RAM + 1MB XIP 闪存、S 器件仅具有256KB RAM。 SF 器件是从 XIP 闪存执行的代码。 S 器件是从 RAM 执行的代码。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Jan D

    此致、非常感谢!

    此致。