This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:有关 WL1837方框图的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/986412/wl1837mod-questions-about-the-wl1837-block-diagram

器件型号:WL1837MOD

Wl1837MOD 数据表中的图1-1显示了一个高级方框图。  天线前面有灰色方框块、其中有一个 D 或 F。 这些是什么? 我在数据表文本中的任何位置都看不到它的描述。

我只能猜测、D 表示多路信号分离器、F 表示滤波器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    我相信它是双工器和滤波器。 我还添加了硬件专家进行确认

    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户询问...

    如果这是过滤器,您能否提供有关其特性的详细信息?  这是 LTE 共存筛选器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的 F 是滤波器、D 是双工器。 我们不提供滤波器的特性、但它们是典型的2.4GHz 或5GHz 带通滤波器、可减少杂散发射。

    BR、

    Vince