Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 大家好、
我的客户正在 实验室中测试使用 WL1837MOD 用于 Wi-Fi 的产品。 它们看到通道11上的发射有问题。 下面是通道11 (中心频率2462 MHz)发射的屏幕截图。
信号右侧是整个发射需要保持在其中的模板。 它们比此图中的限值高+6dB。
它们使用单天线模式、第二个天线引脚被拉出但未使用。 他们查看了 WL18XX 设计检查清单、并确保满足所有硬件/布局建议。 他们基本上 尽可能复制演示板原理图。
对于为何超出排放限值有任何建议或见解?
谢谢、
劳伦