This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/985290/cc3220s-launchxl-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

尊敬的 TI:  

我尝试在 CC3220S-LAUNCHXL launchpad 上使用 PWM。 我选择 P21引脚作为 PWM 输出、因为 syscfg 建议这样做、并且我已经使用了 I2C、因此 P01和 P02不可用。 由于我在引脚 P21上实现了 PWM 功能、当我尝试调试程序时、我得到 (错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 消息。 但是、当我取消此操作并重置器件并再次进行调试时、它可以正常工作。 当我修改代码时、错误第一次再次弹出、但在复位后仍然有效。 您能为我提供帮助吗、为什么我遇到此错误?  

提前感谢您、  

Sandor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandor、

    您是否使用最新的 CC32xx SDK 4.40? 您是否在 Code Composer Studio 中使用 SysConfig ImageCreator 闪存功能? 如果没有、您可以尝试左键单击 image.syscfg 并将其从构建中排除吗?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、  

    感谢您的快速回答。 是的、我使用的是 SDK 4.40。 我排除了 image.syscfg、现在我没有收到错误消息、因此它可以正常工作。  

    当我包含 image.syscfg 时、会导致问题的原因是什么? 将 P21引脚用作 PWM 输出是否正确?  

    此致、  

    Sandor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandor、

    引脚21也是 SOP2、该引脚用于在启动时确定器件的引导模式。 您应该在数据表中查看此引脚的一些硬件注意事项、但该引脚仍应按预期工作。

    我认为根本的问题是 SysConfig ImageCreator 工具在您构建项目时如何自动检测 MAC 地址。 如果要继续使用此功能但禁用自动检测、可以打开 image.syscfg、转到"常规"、取消选中"自动检测 MAC 地址"、然后手动输入 LaunchPad 的 MAC 地址(这通常打印到演示文件夹中 SDK 示例中的串行终端、如 network_terminal)。

    此致、

    Sarah